示波器學習中心

開始

Join the Conversation

布落格

  • 電子工程專輯論壇

    Read More
    10 三月, 2016

示波器基本原理

示波器是設計和測試電子設備和元件最常用的工具。數位儲存示波器(簡稱DSO)和混合訊號示波器(簡稱MSO)都是強大的儀器,用於顯示及測量隨時間變化的電子訊號,並且能有助於確定哪一個元件運行正常,而哪一個元件出現故障。示波器還能幫助您確定新設計的元件是否能按照您想要的方式運行。

瞭解更多

示波器是什麼?

示波器是強大的工具,對於設計和測試電子元件很有用,在確定哪一個元件運行正常、哪一個元件出現故障方面起著至關重要的作用。示波器還能幫助您確定最新設計的元件是否能按照您想要的方式運行。

示波器遠比萬用電錶強大的多,原因在於示波器可讓您看到電子訊號的實際樣子。示波器用於廣泛領域,從汽車製造業、大學的研究實驗室到航太航空業。公司依靠示波器幫助其發現瑕疵,生產出功能完備的產品。

請在此網站瞭解更多關於示波器的基本原理

Learn the basics of using an oscilloscope from the 2-Minute Guru

頻寬

示波器最重要的單一特性,即頻寬在頻率域提供範圍標示。

頻寬以Hz衡量,根據頻率決定訊號範圍,以便能精確顯示及進行測試。

頻寬不足,則示波器將不能顯示出實際訊號的準確表現。例如,訊號的振幅也許會不準確、邊緣也許會不平整、波形細節情況也許會失真。

欲知計算示波器頻寬的提示,請參閱此應用

取樣速率和存儲深度

示波器取樣速率是示波器每秒所能夠擷取的取樣點數。您使用的示波器應該具有大於其頻寬至少2.5倍的取樣速率,但是,理想的取樣速率應該大於頻寬4倍或以上。

數位示波器使用A/D(類比-數位)轉換器將輸入端的波形數位化。然後,數位化的資料被儲存在示波器的高速記憶體中。記憶體的深度正是取樣速率和點數的多少,因此,所持續的時間可被儲存。

記憶體的深度對於示波器的取樣速率起著重要的作用。理想情況下,不管示波器的設置如何,取樣速率都應該保持不變。然而,這就需要在慢時基的設置時,存儲深度足夠深。相反,在您提高時間長度的同時,取樣速率就會降低。示波器所具有的記憶體的深度越深,您就可以在高取樣速率下擷取更長時間的波形。

查看如何計算示波器取樣速率和取樣的真實度

瞭解示波器的記憶體結構如何對示波器的擷取記憶體產生影響

瞭解分段式存儲如何能將示波器的可用記憶體最大化

波形更新率

波形更新率可以說是極為重要的 — 有時與頻寬和存儲深度一樣重要。

所有的示波器都有一個內在特性,稱為「死區時間」。這是示波器進行每一次重複擷取之間的時間,此時其正在處理先前擷取的波形。遺憾的是,示波器的死區時間有時會比擷取時間更長。在示波器的死區時間範圍,任何出現的訊號將會丟失,這會使隨機擷取和示波器的罕見突波成為一種賭博。

在此應用指南中瞭解快速更新率如何能提高您發現罕見異常訊號的機率

擷取模式

示波器擷取模式決定由示波器從類比-數位轉換器(簡稱ADC)所擷取的取樣點如何與波形點相結合及顯示。下面的擷取模式是最常見的:

普通或即時擷取模式

這是最基本的取樣模式,在這種情況下,一個波形點在每一個波形間歇期間從一個取樣點創建。這是最常見的,而且大部分波形得以產生最佳顯示。

平均擷取模式

平均擷取模式讓您將多種擷取一起平均化以降低雜訊並提高垂直解析度。平均化需要一個穩定的觸發器和重複性波形。更高的平均數可降低雜訊並提高垂直解析度。

aquistion-modes

滾動模式

滾動模式是一種無觸發擷取模式,在此模式中,所擷取的資料以一種滾動方式在顯示器的右面開始顯示並繼續到左面顯示(在擷取進行當中)。滾動模式在手動調整低頻波形、在低頻率波形中發現干擾或監控電源電壓上電週期時較為有用。因為滾動模式是一種無觸發擷取模式,所以與觸發器無關,而且觸發器的所有功能都被禁用。在擷取進行當中,新資料將繼續在螢幕上橫向滾動。水平參考點設置在右面並且是當前時刻。波形資料點以當前的取樣速率滾動到水平參考點的左面。

峰值檢測模式

所有的DSO(數位存儲示波器)和MSO(混合訊號示波器)都具有混合訊號的擷取記憶體,這是示波器對每一個擷取週期所能數位化的取樣點數。如果示波器的時間基數設定為比較快的時間/格的設置,如20ns/格,那麼示波器將總是會有足夠數量的記憶體在該設置下使用示波器的最高特定取樣速率擷取波形。例如,如果示波器的最高特定取樣速率為4GSa/s(取樣之間250ps),而且,如果示波器的時間基數設定為20ns/格,那麼800點擷取記憶體的深度即為所需要擷取和顯示完整波形的全部條件。在20ns/格的情況下,在整個示波器螢幕上的完整波形由200n秒的時間組成(20n秒/格x 10 個水平格)。在仍以4GSa/s進行取樣的情況下,填充該時間所需要的存儲深度僅為800點(200ns/250ps= 800)。

如果您將示波器的時間基數設定為較慢的時間/格的設置以便擷取較慢的波形並有更長時間擷取,那麼示波器也許需要自動降低其取樣速率以填充波形所需要的時間。所有的DSO及MSO都可以滿足此要求。例如,讓我們假設您想擷取比較慢的訊號並且需要把示波器的時間基數設定為10ms/格(橫屏100ms)。如果示波器記憶體的最大深度是2 M點,那麼示波器將需要把其取樣速率降至20MSa/s(100ms/2 M = 50ns取樣週期)

雖然在大多數情況下這並不是問題,因為擷取較慢波形不需要較快的取樣速率,但如果所輸入的訊號包含低速和高速的混合特性將會出現什麼情況?例如,假如您想擷取的輸入訊號為30 Hz正弦波,而其上面載有非常狹窄的突波又該如何?擷取30 Hz正弦波不需要較快的取樣速率,但擷取狹窄的突波會需要非常快的取樣速率。

在已選擇峰值檢測擷取模式的情況下,示波器以更高的取樣速率有效地對所擷取的資料進行降取樣,而不是以降低的速率進行波形取樣。例如,讓我們假設示波器需要以其最高取樣速率的百分之一的速率運行。這就等於示波器以最高的取樣速率運行,但僅儲存每個百分之一點,這是「非有效」降取樣。在峰值檢測模式中,示波器會即時對一組200個連續性取樣進行分析(以高速率取樣),然後對這組的200個點僅儲存最高和最低的數位化值,即僅2個點。這會是100的降取樣因數。所以您也許會問,為什麼不一直使用峰值檢測模式?在使用此擷取模式時會有些取捨。首先,示波器的絕對最高取樣速率被降低。其次,所儲存的點將不會被均勻地分隔開。這是奈奎斯特(Nyquist)取樣定律的一個重要標準。迄今為止,這一特別檢測應用程式–使用峰值檢測模式是一種好的選擇。但對於其它檢測應用程式來說,峰值檢測不一定是恰當的擷取模式。

高解析度擷取模式

高解析度模式使取樣內的序列取樣點平均化,因而可降低隨機雜訊、使螢幕上的軌跡更為平滑並且有效提高垂直解析度。此模式與平均模式不同,不需要重複性波形。

查看平均或高解析度擷取模式如何能提高垂直解析度

分段式記憶體擷取模式

分段式存儲可讓擷取存儲分成一組等長的子記錄,即總體長度直至示波器記憶體的總深度都相等。分段式記憶體對於被「死區時間」分開而多次突然出現的資料的應用程式很有用,因為在觸發事件後,分段式記憶體僅通過捕捉子記錄將示波器的存儲深度最大化。 在分段存儲問世以前,從動態連續觸發事件獲得和儲存資料的最佳方法是將從每個觸發器擷取到的資料儲存到示波器的硬碟。保存每個波形到硬碟所需的時間極大地限制了總體輸送量。有了分段式存儲,示波器可使用真正的高速擷取記憶體保存每個波形而不再用硬碟。這就極大地提高了輸送量並將周期間的死區時間減少到最低程度。

瞭解分段式存儲如何能將示波器的可用記憶體最大化

小提示:如何選擇合適的擷取模式

普通擷取模式:

  • 用於頻率分量小於取樣速率四分之一的波形。
  • 擷取不經常出現的波形,如突波。
  • 用於單次波形事件。

峰值檢測擷取模式:

  • 在慢時基時,快速發現 > 50ps寬的波形異常。
  • 查看波形是否混疊。
  • 用於單次波形事件。

平均模式

  • 對週期波形來說,可使用普通平均模式降低一些觸發器的雜訊。

高解析度擷取模式:

  • 減少和改善非週期(單次)波形上的訊噪比。對週期波形來說,可使用普通平均模式降低一些觸發器的雜訊。
  • 提高訊號的解析度。隨著高解析度間隔的增加,有效位元數也隨之增加(可達到某位元數)。

分段式擷取模式(普通、峰值檢測或高解析度擷取模式):

  • 查看低占空比的的波形事件,但具有高頻率成分。

滾動模式擷取模式:

  • 手動調整低頻率波形時使用。
  • 在低頻率波形中發現干擾。
  • 監控電源電壓上電週期。

示波器的基本控制

當今市場上的許多示波器都具有各自控制方法,包括使用前置面板、觸控螢幕或軟鍵。在大部分示波器上所發現的基本控制包括:

水平控制:示波器的水平控制通常聚集在標有水平的前置面板區間。這些控制可讓您對顯示器的水平尺度做出調整。在x軸上會有一個指定時間/格的控制。此外,減少每格的時間可讓您把窄小的時間範圍放大。還將會有一個對水平延遲(位移)的控制。此控制可讓您掃描一段時間範圍。

垂直控制:示波器上的垂直控制通常聚集在標有垂直的前面板區間。這些控制可讓您對顯示器的垂直方位做出調整。例如,在顯示網格的y軸上會有一個指定V/格的控制。您可通過減少每格的電壓振幅放大某一波形,或可通過增加每格的電壓振幅縮小某一波形。還有一個對波形垂直偏移的控制。這個控制在顯示器上僅將整個波形變為上或下的移動。

觸發控制:在訊號上觸發有助於提供一個穩定、可靠的顯示讓您對感興趣查看的波形部分同步示波器的擷取。觸發控制讓您選擇垂直觸發電位(例如,您想讓觸發器觸發時的電壓)並在各種觸發功能之間做出選擇。

下面是Keysight InfiniiVision 2000X系列示波器前置面板上垂直和水平控制部分的範例。
basic-controls1

basic-controls2

基本測量

一旦您已擷取到訊號並將其顯示在示波器上,下一步通常是在波形上進行測量。示波器現在具備極其豐富內建測量功能,使您能迅速分析波形。這些基本測量的範例包括:

上升時間:上升時間是上限臨界值(upper threshold)上的時間減去您正在測量的邊緣的下臨界值(lower threshold)上的時間。下降時間相似,即下臨界值(lower threshold)上的時間減去您正在測量的邊緣的上限臨界值(upper threshold)上的時間。
basic-measurements-rise

脈寬:脈寬是從第一個上升緣的中間臨界值(threshold)到下一個下降緣的中間臨界值(threshold)的時間。
basic-measurements-pulse

振幅和其它電壓測量:這是波形顯示振幅的測量。通常您也可測量峰對峰值電壓、最大電壓、最低電壓以及平均電壓。
basic-measurements-amplitude

週期 / 頻率:週期定義為中間臨界值(threshold)兩次連續交叉點電壓之間的時間。頻率定義為 1/週期。
basic-measurements-frequency

示波器上還有許多其它測量,這裡僅是提供給您一些基本的測量概念。

數學函數

您可對波形進行多種數學運算。包括以下一些範例:

  • FFT:查看組成訊號的頻譜。
  • 絕對值:顯示波形的絕對值(就電壓而言)。
  • 積分:計算波形的積分。
  • 加法或減法:加上或減去多種波形並顯示所產生的波形。

再次重申,這是示波器上具備的可能的測量和數學函數的小子集。

請在下列預先錄製的網路直播中瞭解更多運用數學函數和示波器的其它高級性能

觸發

在訊號上觸發有助於提供一個穩定、可靠的顯示並讓您對感興趣的波形部分同步示波器的擷取。

瞭解更多

基本觸發器

觸發可讓您在示波器上做兩件事情:

  • 找到波形事件
  • 獲得穩定顯示

一旦您設定好觸發條件,示波器就會監控擷取並發現這些條件何時能得到滿足。當這些條件得到滿足時,示波器就會顯示觸發事件並開始查找下一個觸發事件(除非是在單擷取模式中,這種情況下會停止)。這可讓您設定觸發條件以查找波形的特定部分。

有幾種不同形式的觸發,但最常用的一種是邊緣觸發。邊緣觸發通過查找您所選擇的訊號來源的邊緣(升或降)以及訊號來源的電壓振幅(觸發電位)來確定觸發條件。任何輸入通道、輔助輸入觸發或線路輸入都可以用作觸發源。

下列圖表顯示觸發器電路圖。

波形進入正極輸入端至觸發比較器,其在此與另一輸入端的觸發電位電壓做比較。觸發比較器有一個上升邊緣和下降邊緣輸出。當波形的上升邊緣穿過觸發電位,上升邊緣比較器的輸出就是高電位,而下降邊緣的輸出則為低電位。當波形的下降邊緣穿過觸發電位,上升邊緣的輸出就是低電位,而下降邊緣的輸出則是高電位。示波器使用您選擇的輸出為觸發輸出。

畫圖觸發也非常有用,在一些示波器上也得到證實。此觸發器可讓您在示波器的顯示器上畫圖並設定某些觸發條件,如「必須相交」、「不能相交」等。這樣當您通常要設定高級觸發條件時就比較容易觸發複合訊號

在這些應用指南中瞭解示波器簡化隔離異常訊號能力

http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5991-1107EN.pdf

http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5991-4436EN.pdf?id=2462850

親身體驗線上畫框式觸發親身體驗線上畫框式觸發

高級觸發

基本的邊緣觸發有時不足以能隔離/擷取訊號。在這種情況下,示波器具有高級觸發供您使用。高級觸發的一些範例包括:

脈寬觸發

示波器通過在波形中查找一個比其它脈衝寬或窄的脈衝來確定脈寬觸發。由您具體指定示波器用於確定脈寬觸發的脈寬和脈衝極性(正脈衝或負脈衝)。對於正脈衝來說,當脈衝的下降邊緣穿過觸發電位時,示波器即觸發。對於負脈衝來說,當脈衝的上升邊緣穿過觸發電位時,示波器即觸發。

矮脈衝觸發

使用矮脈衝觸發來發現比其它脈衝具有更小振幅的正或負脈衝。低或高的臨界值(threshold)由此觸發器確定,然後,示波器即查找下降於這兩個臨界值(threshold)之間的脈衝並在找到某一脈衝時觸發。

建立(setup)和維持(hold)觸發

建立和維持觸發查找設置並防止違規。

邊緣再邊緣觸發

邊緣再邊緣觸發是在邊緣或某延遲週期後的第N次邊緣出現後即觸發。

碼型觸發

碼型觸發通過查找某一特定碼型確定觸發條件。碼型是通道的必然組合。每一個通道可具有值1(高)、0(低)或X(無關緊要)。當波形的電壓振幅大於其觸發電位時,值被視為高,而當電壓振幅小於其觸發電位時則為低。如果通道被設定為無關緊要,那就不作為碼型標準的一部分。

視訊觸發

視訊觸發可用於擷取最標準的模擬視訊訊號的複雜波形。觸發電路檢測波形的垂直和水平間隔,並且根據您已在視訊觸發器上選擇的設置生成觸發。

除了在示波器上發現的標準和高級觸發模式以外,還有特殊的觸發協助特定匯流排的解碼。例如,常用的觸發和解碼包括:

  • CAN/LIN/SENT
  • I2C / SPI
  • I2S
  • MIL-STD-1553 / ARINC 429
  • USB 2.0
  • UART / RS232
  • 及更多……

作為在許多示波器上發現此功能的範例,瞭解如何用CAN-dbc 符號觸發和解碼功能更快地除錯汽車串形匯流排設計

http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5991-2847EN.pdf?id=2369311

http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5991-0512EN.pdf?id=2190814

此處還有顯示此功能的一些影片:

探測

探測用於將示波器連接到待測設備(簡稱DUT)。需要考慮多種因素,探棒類型、探棒負載效應和頻寬可對您顯示和分析訊號的完整性產生影響。

瞭解更多

探棒概述

就訊號的完整性而言,用於將示波器連接到您的待測設備(簡稱DUT)的探棒極為關鍵。

如果您的示波器是1-GHz,但只有一個支援500 MHz頻寬的探棒,您就沒有完全使用示波器的頻寬。

查看示波器探棒的8項提示 (http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5989- 7894EN.pdf)

參閱示波器探棒及附件選擇指南瞭解如何選擇正確的探棒

瞭解您在擷取高速訊號時應該考慮的一些關於探棒的更高技術層面的問題

觀看在探棒演示影片中的提示

被動探棒

被動探棒是最通用的示波器探棒。被動探棒僅含被動元件,在其運行中不需要電源供電,對探測小於600 MHz頻寬的訊號很有用。被動探棒通常產生相對較高的容性負載和較低的阻性負載。

被動探棒可分成兩個主要類型:高阻探棒和低阻電阻分壓探棒。具有10:1衰減比的高阻輸入被動探棒是當今最常用的探棒。

與主動探棒相比,被動探棒更粗糙些,而且比較便宜。被動探棒提供寬動態範圍(標準的10:1 探棒 >300 V)和高阻抗以與探棒的輸入阻抗相匹配。然而,高阻輸入探棒產生更嚴重的容性負載效應,比主動探棒或低阻抗(z0) 電阻分壓被動探棒的頻寬要低。

瞭解更多關於為了您的測試任務選擇最佳被動或主動探棒的訊息

主動探棒

主動探棒需要對探棒自身內部有電源設備的探棒提供電源。 主動探棒含有一個小的主動放大器,該放大器嵌入到探棒主體內靠近探棒的地方。此配置使其有可能讓探棒保持很低的輸入電容,通常不到 2 pF。此低電容在高頻產生高阻抗。它具有最佳的阻性和容性效應組合。因具有如此低的負載效應,主動探棒可用於負載效應明顯的被動探棒的高阻電路上。主動探棒是所有探棒中對訊號完整性影響最小的。

如果您的示波器具有500 MHz以上的頻寬,您有可能在使用主動探棒 — 或者就應該是。儘管其價格高昂,主動探棒是您需要高頻寬性能時的首選工具。主動探棒通常比被動探棒的價格要高,而且輸入電壓有限,但由於其較低的容性負載效應,所以可讓您對快速訊號有更準確的分析。

瞭解更多關於為了您的測試任務選擇最佳被動或主動探棒的訊息

單端探棒/差動探棒

「差動」探棒是一種主動探棒,有兩個輸入端,一個正極,一個負極以及一個單獨的地線;它驅動一個單端50-Ω 電纜將其輸出傳輸到示波器通道。輸出訊號與出現在兩個輸入端電壓之間的差值成比例。差動探棒互為參考,而不是對地電壓,並且觀測存在大的直流偏移時的小訊號,或其它常用模式的訊號,如電源傳輸線雜訊。

您通常會選擇單端主動探棒測量單端訊號(跟地線有關的電壓)以及差動主動探棒測量差動訊號(正電壓對負電壓)。但是,要記住一件事,差動探棒中訊號連接之間的有效接地要比單端探棒中大部分的接地層更為理想。此接地有效地將探棒地線以非常低的阻抗連接到待測設備(簡稱DUT)。所以,差動探棒要比單端探棒對單端訊號做出更好的測量。

瞭解更多關於使用單端或差動探棒的訊息

電流探棒

電流探棒檢測通過導體流動的電流,然後將其轉換成能在示波器上查看及測量的電壓。有許多電流探棒使用包括霍爾效應感測器的混合技術,這種技術可檢測直流電流以及檢測交流電流,也使用能夠檢測交流電流的電流變壓器。運用分裂鐵芯式結構,電流探棒可較容易地夾在導體上及從導體上取下,使其沒有必要把電連接到電路上。

進行電流測量的小提示

特定應用探棒

除了標準探棒以外,還有眾多為特定應用而創造的探棒。一些範例包括:

在溫度箱內探測

進行高敏感度、寬動態範圍測量

應用

示波器是是一個廣泛應用的有用工具,而且不同示波器的特性可用來幫助您對不同的應用進行更精確的測量。

瞭解更多

訊號完整性

「訊號完整性(signal integrity) 」術語在電子測試中經常出現。訊號完整性是訊號品質的主要度量標準,而且訊號完整性的重要性隨著頻寬、查看小訊號的需要或在大訊號中查看細微變化的需要而增加。示波器的訊號完整性為何重要?訊號完整性對示波器的所有測量具有影響。訊號完整性對訊號的形狀和測量值所造成的影響程度也許會讓您吃驚。示波器本身會受到失真、雜訊和損耗等訊號完整性的挑戰。具有卓越訊號完整性屬性的示波器可提供更佳的訊號顯示,而具有較差訊號完整性屬性的示波器則提供較差的訊號顯示。此差別會影響工程師分析和除錯電路設計的能力。來自較差訊號完整性示波器的結果可增加研發週期、生產品質以及組件選擇方面的風險。為將此風險減少到最低限度,評估和選擇具有高訊號完整性的示波器是一個很好的辦法。

查看如何評估示波器的訊號完整性

從是德科技瞭解關於訊號完整性的解決方案

電源完整性

電源完整性(簡稱PI)是電子行業的一個廣泛的術語,用於分析(從源端到負載端電源轉換的有效性。

通過電源分佈網路(簡稱PDN)傳輸的電源包括被動元件、從源端到負載端(封裝至半導體)的互聯構成,封裝至半導體。這通常包括從DC至GHZ的測量。

瞭解您進行最佳電源完整性測量的關鍵提示

關於進行最佳電源完整性測量的工具和技術的更多詳情,如鏈波、雜訊、 波峰、壓縮、靜態/動態負載反應以及供電引起的雜訊和抖動,
請查看線上直播

瞭解如何更精確地測試電源軌,包括查看和定性較小干擾,請觀看線上直播

傳統電源測試

無論您在描述電源供電、測試電源完整性或測量低電流的特性,現在可提供很多示波器工具和資源。

閱讀應用指南瞭解有關電源和低功耗電流測量的最新資訊

觀看已錄製的關於進行電源測量的線上直播

查看軟體和探棒解決方案進行更準確的電源測量

查看進行電源測試的講解示例

頻域/頻譜分析

當今很多數位示波器都包括針對頻域分析的「快速傅立葉變換」(簡稱FFT)。此特性對那些有限使用或沒有頻譜分析儀但偶爾需要進行頻域特性分析的示波器用戶特別有用。完整的示波器FFT具成本效益、節省空間,是專用頻譜分析儀的一個替代方法。

示波器「快速傅立葉轉換」(簡稱FFT)函數和各種其它數學函數的目的在於驗證數位和射頻設計。例如,示波器FFT函數可快速突出顯示耦合到電源電壓軌中的雜訊訊號頻率成分。這有助於確定此雜訊訊號的來源。這很重要,因為此類訊號可變成其它設計部分的雜訊、減小訊號裕量,有可能只有在問題得到解決後,原型設計才可以繼續前行。。FFT 頻譜視圖在觀察射頻訊號時也可有助於核實是否出現適當的脈衝特性和調製。時間選通FFT可更進一步地評估訊號的頻譜成分, 如射頻脈衝在某些情況下會出現什麼頻率。頻率測量部分的數學函數如「測量趨勢」可快速驗證調製是否正確,如在RF脈衝序列中的線性調製Chirp訊號。

瞭解更多關於FFT和脈衝射頻測量的資訊

瞭解如何使用時間選通FFT進行混合域分析

混合訊號分析

標準數位示波器的輸入訊號為類比訊號,由數位-類比轉換器將其數位化。但是,隨著數位電子技術的擴展,同時監測類比和數位訊號就越來越有必要。因此,示波器廠商開始生產能觸發和顯示類比和數位訊號的混合訊號示波器。通常有少量的類比頻道(2個或4個)及更多數量的數位通道。混合訊號示波器具備能夠在相關聯的同一時間基礎上組合觸發類比和數位訊號並將其全部顯示的優勢。

瞭解更多關於混合訊號分析的資訊

抖動測量

抖動是一個波形相對於理想狀態在頻率或相位相關的的雜散變化。抖動出現在觸發點之前或之後的波形邊緣,現象為較寬的模糊邊緣。換句話說,如果您要繪製一個眼圖,抖動是在交叉點時間區域內時間變化振幅的測量(請參看下面的截圖)。

抖動有多種起因;下面是一些可能的起因:

  • 熱雜訊
  • ISI(碼間干擾)
  • 串擾
  • 示波器內的垂直雜訊
  • 電磁干擾輻射

隨著當今最先進的高速數位化設計的資料率繼續提高,時序裕量也就隨之減少。在接收端擷取資料時要確保串列資料訊號的有效性和穩定性,常常需要瞭解不同的抖動是如何減小有效的時間視窗。硬體設計工程師目前使用的擷取和查看波形抖動的主要測量工具是示波器。當今許多更高性能的示波器還提供可選的抖動分析測量特性,這不僅能用於在不同的顯示模式中查看抖動,而且還可以進行抖動分解。

瞭解更多關於使用示波器進行抖動測量的資訊

瞭解更多關於示波器抖動參數的資訊

串列匯流排

示波器是進行測試、解碼和分析串列匯流排的極好工具。大多數示波器提供範圍廣泛的串列匯流排套裝,通常包括在匯流排上觸發以及將其解碼的能力。如:CAN、LIN、I2C、SPI及更多。

瞭解更多關於進行汽車串列匯流排測試的資訊:

http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5991-4038EN.pdf?id=2449467

http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5991-2847EN.pdf?id=2369311

此處還有顯示此功能的一些影片:

Scope Tip of the Month

Sign Up!